This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:对 BQ24105 &放大器使用相同的热敏电阻;BQ25710-G3

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696478/bq24105-using-same-thermistor-for-bq24105-bq25710-g3

器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件: BQ27510-G3

我有一个使用 BQ24105充电器和 BQ25710-G3电量监测计的应用、并且希望对两者使用相同的热敏电阻。 我知道通过在监测计中设置 PFC_CFG = 10可以实现这一点。 由于两个器件都提供偏置网络、如何偏置热敏电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我建议您将此内容发布到 bq27510-G3器件的监测计论坛。 bq24105只有一个可用于 TS 的电阻分压器网络、但看起来 bq27510-G3可能有多个可工作的网络。 如果 bq27510-G3可以使用与 bq24105相同的网络、那么是的、您只能为充电器和监测计使用一个电阻分压器和热敏电阻。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Steven。 我已经为电量监测计发布了此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    没问题。

    此致、
    Steven