This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:设置输出电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, TPS2378EVM-105, LM3414HVMREVAL, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698240/lm3414hv-setting-output-voltage

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件: TPS2378EVM-105LM3414

我正在构建 POE LED 驱动器电路。 我将从 TPS2378EVM-105评估板为 LM3414HVMREVAL 板供电、该评估板由 POE 提供48V 电压。  如何将 LM3414HV 设置为向 LED 输出36V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    LM3414HV 不调节电压、它调节电流。 电压将是 LM3414电流设置下的电池组电压。

    此致、