This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:是否禁用/覆盖30秒预充电计时器?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696483/bq24618-disable-override-30-second-precharge-timer

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ25606

大家好、我正在为11P (11并联)电池组设计充电电路。  我购买了 EVAL 板、该板最初配置为对5S 电池组充电(21V 电池充电电压调节)。  因此、我首先构建了一个5S 电池组并测试了 EVAL 板、以确保我了解其运行情况;一切正常。  

然后、我对电路板进行了修改、将电池充电电压从21V 降低到4.2V、并将充电终止电流设置为550mA (我的 LG INR18650-MJ1电池的最大充电电压为4.2V、充电终止电压为50mA)。  这还将预充电阶段1电池充电电流设置为相同的550mA。  由于11节并联电池组的电压为4.2V、终止电流为50mA x 11 = 550mA、因此需要进行这些更改。

我运行了测试、一切正常、除了电池组是11节并联电池、低于低电压预充电(阶段1)至恒定电流(阶段2)阈值(对于此配置为3.1伏)时、30分钟预充电计时器过期、然后充电终止(在错误条件下;STAT1=STAT2=0)。  为了恢复充电(第1阶段预充电)、必须执行 POR。

我的系统将在2.5V 电压下终止电池消耗。  对于此充电器和11P 电池组、在第1阶段预充电期间、将电池电压从2.5V 提高到3.1V 大约需要90分钟。  因此、在充电器达到预充电 CC 阈值之前、30分钟计时器过期、充电器关闭。

我知道可以设置和禁用恒压安全计时器。  我的问题是、30分钟预充电计时器怎么样?  它可以增加到2-3小时还是完全禁用?  如果不是、我是否可以通过某种方式"诱骗" IC 思考时间未过?  或者将预充电电流增加到与终止电流不同的值(不要这么认为)?

或者、如果发生错误情况(在我的情况下、是在达到3.1V Vlowv 阈值之前、预充电30分钟计时器过期)、则可能会自动触发 POR。

理想情况下、我只想禁用30分钟预充电计时器、或者将其长度增加到120分钟或更长时间。  有什么方法可以做到这一点?  

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是将 TTC 拉为高电平或低电平可以禁用安全计时器、其中包括预充电计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 根据 BQ24618数据表和 EVAL 板手册、将 TTC 引脚设置为高电平会禁用"定时器"、但允许"终止"。 将 TTC 引脚设置为低电平将禁用安全计时器和"终止"。 我已将 TTC 引脚设置为高电平、禁用计时器、但允许在充电电流达到 ISET2设置的电流时终止充电。

    当然、我会将 TTC 从高电平更改为低电平并进行测试...但对这个11P 电池组放电需要一点时间。

    您说的是、30分钟计时器与"终止"相关联、这样、如果 TTC 被拉至高电平("允许终止")、则30秒计时器在充电周期的预充电阶段1中处于活动状态...但如果 TTC 为低电平且"终止被禁用"、 那么、预充电的30秒计时器也会被禁用?

    从任何文档中都不清楚这一预充电30秒计时器是否处于活动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    30分钟计时器是预充电计时器。 它也被视为安全计时器。 当您将 TTC 拉为高电平或低电平时、应禁用此30分钟计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 但是、我已将 EVAL 板上的 TTC 跳线连接到"HI"、并在3.3V 时测量该跳线。 因此、我可以告诉您、连接到 HI 的 TTC 不会禁用30秒预充电计时器。

    当电池组充分放电时、我会将其更改为"LO"并让您知道它是如何发生的。

    V/r
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指30分钟而不是30秒吗? 如果是30秒、则不是预充电计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,对不起,我讲错了。 我指的是30分钟预充电计时器。 这是我尝试消除或延长的30分钟预充电计时器。 我的11P 电池组需要大约90分钟的时间才能从2.5V 达到 Vlowv 阈值(3.1V)、30分钟后充电器会在错误状态(STAT1=STAT2=0)下关闭。

    和进行扼要重述;将 TTC 设置为 HI (3.3V)不会禁用此计时器。

    当我的电池组放电时、我将把 TTC 更改为 LO 并进行测试、并告知您。

    V/r
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    很抱歉造成混淆。 在 bq246xx 中、无法禁用预充电计时器。 这是我的错。

    遗憾的是、它也无法延长、您将需要在每次充电周期到期时重新启动新的充电周期。 您可以通过切换 CE 引脚来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 此外、怀疑将 TTC 驱动至 LO 未禁用30分钟预充电计时器。

    切换 CE 会重新启动预充电。

    因此、如果无法禁用30秒预充电计时器、那么对于使用超过3或4节并联电池的电池组(预充电计时器可能会在达到 Vlowv 阈值之前关闭充电)而言、这会带来问题。

    您能否推荐一两种简单的方法来添加一个或两个组件、以便在计时器到期时、CE 可被切换为低电平-高电平并重新开始预充电? 有没有其他关于如何在无需手动 CE 引脚干预的情况下使用此芯片的建议?

    关于如何为11P 电池组充电的其他建议吗?

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、这是该器件的限制。 您可能需要使用 MCU 来切换 CE 引脚。
    我们还有其他充电器、例如 bq25606、这是一款独立的1s 开关模式充电器、具有2小时预充电计时器。 但是、充电最大充电电流为3A、预充电电流也较低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我实现了一个解决方法。

    我将终止电流/预充电电流增加了3倍、现在11P 电池组的充电在30分钟错误超时前的23分钟、7分钟内达到2相 CC 模式。 因此、通过增加终止电流(相应地增加预充电电流)来解决预充电达到30分钟错误超时的问题。

    当然、现在电池的端接电压比数据表中的电压高3倍。 但是、通过多次充电/放电测试、该方法仍然可以实现91.5%的充电。 因此、这对我的应用来说足够好、并且是一个简单的解决方法。

    如果希望实现100%电荷、那么我提出的想法是让 ISET2电荷终端电阻分压器的电阻器接地可通过模拟开关进行选择。 此开关将由比较器控制、比较器将电池电压与3.3V 基准电压进行比较。 这只会添加三个小型组件(比较器、开关和额外的电阻器)。

    当电池电压低于3.3V (预充电阶段)时、ISET2电阻器被设置为终止/预充电电流为3倍。 当电池电压达到3.3V 时、充电器将处于阶段2 CC 快速充电模式(我的电池稳压电压为4.2V、因此充电在3.1V 时进入 CC 模式)、 此时、ISET2电阻器会发生变化、从而将终止电压设置回较低(正确)的终止电流、从而使 Phase 3 CV 模式能够为电池组充电至100%。

    这可以有效地使充电器具有不同于终止电流的预充电电流。

    我没有测试过、因为91%的电量足够好、但您是否预见到这样做会有什么问题?

    V/r
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    关于预充电电流、我认为原始设置基于您的电池规格。 这就是为什么我不建议您增大预充电电流的原因。

    如果预充电电流不超过电池规格、则您的实施将会起作用。