This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:TPS562200在新设计中不工作

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719500/tps562200-tps562200-not-working-in-new-design

器件型号:TPS562200

u 有一个基于 Webench 电路的设计、不起作用。  症状是芯片对输入短路。  我尝试在输入电压和引脚1之间直接添加电容器、但 IC 仍然无法正常工作。  电路如下。  我的问题可能是 Vin 电容器没有足够靠近 IC、但它们是否会因此而失败?  我将添加另一篇文章、其中包含 IC 图片、因为似乎有人讨论早期 IC 出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我的一个 IC 的图片;我有2个问题:

    1。是引脚1左下方引脚(引脚1标记几乎看不到)

    2.这是不是一个早期的、可能是坏的部件,基于破折号标记?

    提前感谢。

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    左下角的引脚为引脚1。
    请上传 PCB 布局以进行检查。