主题中讨论的其他器件: TLC5920
大家好、
我一直在使用4位7段共阴极显示屏,如下所示:-
https://www.lumex.com/content/files/ProductAttachment/LDQ-N516RI.pdf
我使用 Maxim 的 MAX7219CWG+ IC 来驱动显示屏的 LED。
我正在搜索 TI 的此 LED 驱动器 IC 的替代产品。 我介绍了 TI 串行连接 LED 驱动器产品系列、发现可能 可以使用 TLC6C5912。
我对以下问题有一些疑问:
1. TLC6C5912是否能够完美地切换 LED、以便我们可以在显示屏上显示4位数。
2.它是否可以锁存 MAX7219等主机控制 器串行发送的显示数据、从而使主机可以自由地执行除持续加载驱动器的串行输入缓冲器之外的其他任务。
3.我是否可以使用单个电阻器来限制每个通道上的电流、而不是为每个通道使用多个电阻器。
4.如果在任何通道因短路、开路而无法正常工作时能够检测到错误。 (不是必需的、驱动程序应该具有该功能、但如果可以、这将是一个优势)。
我非常需要更换这款 Maxim IC、因为它对我的设计来说非常昂贵。 需要帮助。