This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:输出电压高于设置值

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715533/uc2843a-output-voltage-go-higher-than-setting

器件型号:UC2843A

尊敬的专家:

 UC2843A 的标题有一个问题。

输出将高于负载瞬态的设置。

我已经检查了 FB 和 RT/CT 波形、看起来有时 PWM 的占空比高于正常值。(请在下图中找到红色圆圈中的波形。)

请问我必须检查哪个引脚或波形吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Kuo:

    很抱歉您遇到问题。

    您能否捕获 COMP 引脚波形而不是 RT/CT 波形。

    FB 应为器件的输入、与输出电压成正比。 从迹线中可以看出有影响该输入的东西。 假设器件未损坏、我认为 COMP 网络很可能会导致此干扰。

    我目前的想法是、这可能是一个稳定性问题。

    请您分享您的原理图。 如果您不愿意在 E2E 上发帖、则可以将其发送到我的电子邮件地址。

    谢谢

    Joe Leisten (j-leisten@ti.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我已向您发送了一封邮件。 让我们通过邮件讨论它。
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我将关闭此帖子、因为我们将通过电子邮件覆盖详细信息。
    谢谢
    Joe