This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220:无法在 bqStudio 中生成 GMSF 文件"读取数据内存或闪存映像失败"

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719560/bq27220-bq27220-cannot-generate-gmsf-file-in-bqstudio-reading-the-data-memory-or-flash-image-has-failed

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好、Onyx

我在 BQ27220的 BqStudio 中创建 GMSF 文件时遇到问题(使用 EVM2400)。 我总是会看到"读取数据存储器或闪存映像失败无法创建黄金映像文件"。

其他信息:

- EVM2400

- bqStudio 1.3.52.1 (也使用1.3.86进行了测试)

-发生这种情况时、"Progress Information Image Files"(进度信息图像文件)窗口显示"Reading data memory:address 0x9180"(正在读取数据内存:地址0x9180)。

-可能相关:当转至"Data Memory">"Read All">"Write All"(不更改任何默认值)时、我会在底部看到一条红色错误消息"Value is Beyond minimum value defined for parameter.Calibration.Current.CC Gain"

-我可以通过启动、转到 Golden Image、然后点击"Create Image Files"来重现这一情况。

-创建 OTF 文件时不会出现问题

感谢您的帮助!

最棒的

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我们将在最后测试这一点、看看我们是否会看到相同的行为。 同时、您还可以尝试从产品文件夹页面下载 bqStudio 1.3.54.1版  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果监测计未处于非密封、完全访问模式、则会收到此错误。

    在生成黄金映像之前、请先发出 unseal 密钥和 unseal、Full Access 密钥(只需单击 unseal、等待、然后在 bqStudio 中单击 unseal Full Access、这将发出默认密钥)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dominik 和 Onix

    我已经开始工作了(使用 unsealing & unsealing_fa)、谢谢! (如果 bqStudio 会在尝试生成黄金映像之前自动发出这些命令、那将会很好)。

    周末愉快!

    标记