This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS737-Q1:未加密 Spice 模型

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS737-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698249/tina-spice-tps737-q1-unencrypted-spice-models

器件型号:TPS737-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试使用 TPS73733 ( TPS737-Q1的3.3V 版本)运行简单的 SPICE 仿真。 但是、所提供的模型是加密的、因此它们只能与 Cadence 软件配合使用、甚至不能与 TINA-TI 配合使用。

如何将提供的加密模型转换为 TINA-TI 兼容模型?

谢谢

沙米拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shamila、

    我们通常不会发布适用于 LDO 的 TINA-TI 模型、因为客户通常更喜欢 PSpice 模型。

    您无法使用在另一个仿真器中的一个仿真器中加密的模型。 遗憾的是、我们尚未发布 TPS73733-Q1的未加密 PSpice 模型。

    以下主题将详细介绍此主题:
    e2e.ti.com/.../36943

    非常尊重、
    Ryan