您好!
我对 TPS65251的热性能有疑问。
我们在 TPS65251评估的输出1上测量了杂散性能。 电路板。 输入电压为10.2V、输出 电压设置为6.2V。 输出电流1.59A (3.9Ohm 电阻作为负载)和开关频率 500kHz。
这是在稳压器的输出1与温度间的关系(在热处理室内)下测得的杂散:
| 杂散频率、kHz | 功率、dBm | |||||
| 20°C | 0°C | -20°C | -25°C | -30C | -40C * | |
| 167. | -54. | -54. | -55. | -54. | -54. | -55. |
| 261. | - | - | -25. | -23. | -21. | -19. |
| 522 | -27. | -27. | -27. | -27. | -27. | -29. |
| 784) | - | - | -39. | -39. | -37. | -39. |
*不稳定
因此 、只有两个杂散(167kHz 和522kHz -开关频率) 出现在稳压器输出端。 但对于-20C 和更低温度下、会出现两个额外的杂散- 261kHz 和784kHz、 而对于-40C 的温度、输出电压变得不稳定。
TPS65251的行为是否正常?
是否有关于调节器在低温下运行的官方信息?
谢谢!