请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27320 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
我的客户正在使用 bqstudio 评估 BQ27320、他说"设计容量"值在充电/放电过程后发生变化。
尽管设计容量设置为1200mAh、但我听说设计容量已更改为980mAh 或1210mA 或其他值。 ![]()
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluube6a/sluube6a.pdf
有可能吗?
我认为不应自动更改设计容量、因此我想确认。
此致、
雅丽塔/日本地区