This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:设计容量

Guru**** 2514125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714759/bq27320-design-capacity

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我的客户正在使用 bqstudio 评估 BQ27320、他说"设计容量"值在充电/放电过程后发生变化。
尽管设计容量设置为1200mAh、但我听说设计容量已更改为980mAh 或1210mA 或其他值。


http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluube6a/sluube6a.pdf

有可能吗?
我认为不应自动更改设计容量、因此我想确认。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Yaita

    这应该是不可能的。 设计容量由用户定义、不受监测计控制、因此不应更改。

    您能让客户出示证明。 客户还可以确保主机不会无意中写入监测计。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    在本例中、我听说主机无意中向监测计写入了内容。
    感谢您的支持!

    此致、
    雅丽塔