This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:关于 Issavg

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697493/tps54040-about-issavg

器件型号:TPS54040

您好!

能不能告诉我 Issavg。
Issavg 的值是否与 iSS=2uA 相同?
如果情况并非如此、请告诉我 Issavg 是如何计算的。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsukui、您好!

    Issavg 是浪涌电流、电源设计人员允许在启动期间消耗电源电流的负载电流。 该电流是在输出电容器上施加电压所需的电荷、除以软启动时间。 它是电源设计参数、而不是 IC 参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    感谢您的支持。
    您能告诉我如何计算 Issavg 吗?
    客户想要估算 Issavg。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke、

    Issavg =(负载电流不是由启动期间的电容器充电引起的、由电源设计人员设置)–0.5A。该值可用于计算连接到 SS/TRK 引脚的电容器的大小。 如果电源设计人员不知道软启动期间的最大负载电流是多少、我们会发现、对于 Cout < 60uF、2ms 是一个良好的软启动时间。 如果 Cout 大于60uF、4ms 的效果更好。 此经验法则基于浪涌小于额定电流的30%。