This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:HV 电源

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715819/tl494-hv-power-supply

器件型号:TL494

这与之前的帖子略有相关。  我使用 TL494作为 桥的驱动器、然后连接到两个功率 MOSFET 和一个升压变压器、当整流大约1000Vdc 时、最终得到补偿。  我找到了一个看起来使 TL494正常运行的简单电路、我能够生成大约26kHz 至384kHz 的增益、并且将脉冲宽度向下改变至大约200nS、直到整个周期的大约一半。  因此、该部分看起来不错。  从那里、它连接到由两对 NPN 和 PNP 晶体管组成的桥。  从此处获取输出、我们直接馈入两个 MOSFET 的栅极、这两个 MOSFET 连接到具有两个初级的小型变压器、后者也直接连接。  当我加电时、我可能会得到3-400V 的电压、然后它变得不稳定、降至零、然后 MOSFET 变热、会烧坏或导致其他灾难性故障。  我上次使用的脉冲宽度大约为120kHz 和200ns、而示波器通过查看 MOSFET 栅极输入、可以清楚地显示出两次触发的情况、两者之间有足够的零时间 、因此没有重叠。  (请参阅下面的)。  我已经尝试过09N.、IRLU024和最近的 IRF540  所有这些都应具有处理负载的能力。  变压器的双初级绕 组似乎是四轴绕组、每个绕组约为0.38欧姆。  变压器具有铁氧体磁芯 、专为该应用而设计、采用相同的配置、唯一的区别在于 TL494的周围电路。  我目前不知道要改变或调整什么来进行这项工作;很明显,我没有什么东西。

这是 MOSFET 栅极驱动。  感谢您的任何评论或指导。

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom

    感谢您的联系。 我们的一位应用工程师正在研究这一问题、并将与您联系。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    通过详细的原理图很难知道这里发生了什么。
    我怀疑您的驱动器电路有问题。 您能否发布此信息以及包含变压器栅极驱动器详细信息的设计规格?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我将关闭此帖子、因为解决问题所需的信息不可用。
    如果您有任何疑问、请打开新主题。
    此致
    John