This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5105:-1

Guru**** 2526250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101, UC2950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698275/lm5105--1

器件型号:LM5105
主题中讨论的其他器件:LM5101UC2950

CMOS 或双极部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、您好!

    感谢您的提问。 此器件在 CMOS 处理过程中处理。

    您是否在寻找采用双极工艺制造的栅极驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir、您好!

    感谢您询问 LM5101。 我是此设备的应用工程师、将回答问题。

    LM5101具有 CMOS 输出级。 此信息可在数据表第9节第2段中找到。

    您是否担心闩锁? 如果施加到器件的电压/电流电平保持在绝对最大额定值范围内、则闩锁不会带来风险。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、我正在评估单粒子锁定的器件。 CMOS 是潜在的闩锁、但双极并非如此。 因此、如果您有等效的器件、我可以将其推荐给我的客户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在规格最大值范围内运行时、为什么闩锁不是问题? 我担心宇宙射线引起的闩锁、而不是电闩锁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、您好!

    感谢您的更新。 我了解到、目前属于高可靠性组的所有驱动器都是基于双极的、因此它们都是无锁存的。 但是、如果您需要仅具有双极性(而不具有 BiCMOS)和抗辐射性的驱动器、那么您可能需要一个航天版本、但没有半桥 HiRel 驱动器、我们可能需要使用两个低侧双极驱动器。

    1) 1)对于双极半桥、请查看 UC2950。
    2) 2)对于仅 HiRel 双极低侧驱动器、请查看适用于任何"UC 器件的 V CLASS SPACE 版本。 如需完整的 HiRel 驱动器列表、请访问 ti.com/hirel 并选择电源管理产品下的"MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器"。 然后、您可以根据屏幕左侧所需的特定额定值进行筛选。

    请告诉我、如果您没有找到您的驱动程序、我们可以联系 HiRel 小组的人员以提供更详细的答案。
    谢谢、