This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:在不使用分流监控器的情况下使用 UCC29002

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715149/ucc29002-ucc29002-usage-without-shunt-monitor

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002

您好!

客户正在调查 UCC29002。 由于输出电压较低、它们不喜欢分流电阻器上的压降。 您是否知道在不使用分流电阻器的情况下使用 UCC29002的任何方法? 例如、通用直流/直流控制器可支持电感器、DCR 感应的电流监控/反馈。

谢谢、
Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Koji Ikeda、
    UCC39002需要能够感测每个共享电源模块提供的负载电流。
    我知道的唯一感应直流电流的方法是使用感应电阻器。 也可以使用霍尔效应传感器来感应直流电流、但我们没有任何使用此方法的参考设计。
    上面提到的电流感应方法与使用感应电阻器等效。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Koji Ikeda、
    自从您上次输入后已经过去3周了、我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请打开新帖子。
    此致
    John