This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:变压器和次级侧平滑电感器设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719663/ucc2897a-on-the-design-of-transformer-and-secondary-side-smoothing-inductor

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC24612

你好。

我对 UCC2897A 有疑问。

1您是否有关于 UCC2897A 次级侧变压器和平滑电感器的应用手册?

2我计划通过 PFC 电感器实现 IC (UCC 2897 A)电源。
是否有参考电路和应用手册?

3是否有用于 UCC2897A 的次级侧同步整流 IC?
我可以使用 UCC 24612吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi Ishii、
    应用报告 SLUA535详细介绍了基于 UCC2897A 控制器的有源钳位正向拓扑的完整设计。
    您还可以使用功率级设计器工具快速设计变压器和输出电感器、并查看特定设计的开关波形。
    此工具位于:
    www.ti.com/.../powerstage-designer
    UCC2897A 有许多参考设计、我相信有些设计使用同步整流器控制器来进一步提高效率。
    UCC24612是一款适合此应用的器件。
    您可以在此处找到参考设计:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致
    John