This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3813-0:UCC3813-0设计计算

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3813-0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718659/ucc3813-0-ucc3813-0-design-calculations

器件型号:UCC3813-0

你(们)好  

我想在 下一个设计中使用 UCC3813-0。 并希望为我的设计进行更详细的计算。

 

我使用了数据表的计算(应用示例)、但计算结果与我的同一 Excel 工作表(即 Lm、输出电容)不匹配。  

 

请检查并提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhaval、

    是否可以再次尝试附加 Excel 文件、它似乎没有附加到您的帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter  

    谢谢。 请查找随附的 Excel 工作表。

    在此 Lm 和 OP 电容器中、根据数据表中给出的应用手册进行计算。

    e2e.ti.com/.../UCC3813_2D00_0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhaval、

    如果您查看第9.2.2.1节、您将看到 Vbulk 最小值为75V、与 Vac 最小值不同 VBULK 最小值当功率级在85VAC rms 线路电压下处于满负载时、大容量电容器将下降到接近交流线路周期上的过零处的最接近电压。

    如果您将75V 输入到公式中、则应该可以。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    明白了 谢谢你。