This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:不使用 TPS51206的 VTTREF

Guru**** 2637565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698263/tps51206-not-to-use-vttref-of-tps51206

器件型号:TPS51206

你(们)好

我对 TPS51206有疑问。
如果我不使用 VTTREF、应该打开 VTTREF 引脚还是连接到 GND 引脚?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    VTTREF 无法打开。
    无论 VTTREF 信号是否在外部使用、VTTREF 和接地之间都需要0.22uF 电容。

    谢谢