This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:关于 TPS92638-Q1 PWM 问题

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698243/tps92638-q1-about-tps92638-q1-pwm-question

器件型号:TPS92638-Q1

您好、TI、

我对 TPS92638-Q1 PWM 功能有疑问。
我是否知道 TPS92638-Q1具有上电序列? 因为我们无法通过 PWM 引脚从1%调光至100%。
我们使用通过 MCU 馈送到638 PWM 引脚的1%占空比 PWM、监控器输出 LED 看起来没有深度调光、LED 没有明显的变化、原因是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    上电序列没有特殊要求。
    您是否想更清楚地描述问题? 您的意思是 LED 没有深度调光并且没有明显的变化? 您是否意味着 LED 无法在1%占空比下亮起? 或者、当占空比从1%变为100%时、亮度不会改变? 很抱歉、但我无法确定问题是什么。 谢谢。

    此致、
    谢利·何