This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:PWM 输入=低电平时的电流吸收

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92611-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697567/tps92611-q1-current-comsumption-at-pwm-input-low

器件型号:TPS92611-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在考虑使用 PWM 输入进行启用/禁用控制。

我想确保 PWM 为低电平时的电流吸收。

最大可实现 10uA 与 EN =低电平相同?

很抱歉打扰您的工作、abain。 请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 EN=HIGH 和 PWM=LOW 时、您是否是指电流? 在这种情况下、电流接近 I (静态)。 因此最大电流应为0.25mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shirley-San。



    非常感谢您的宝贵建议。

    您是对的、我想知道当 EN=HIGH & PWM=LOW 时的电流。 就是这样

    已被您的答案清除、

    考虑到电流消耗、EN 引脚的控制将更好。



    我的客户希望尽量减少外部组件、作为电阻器进行节省

    成本和 PCB 空间。

    VIN = 6至18V、ILED = 100mA。 VLED = 3.2V

    EN 是由另一个 ECU 控制的0至5V 电压

    PWM 立即连接到 Vin (未使用 PWM 调光)

    DIAGGEN 被立即接地(不使用 DIAG 功能)

    /fault 悬空。

    我认为上述连接对于 TPS92611-Q1来说不会有问题、但

    我想与您再次确认。

    一次又一次很抱歉。 请提供您的建议。



    此致、

    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    配置没有问题。 只需检查最大输入电压和最高环境温度下的热性能。 客户需要有良好的电路板热设计、以确保良好的散热。

    此致、
    谢利·何