This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:死区时间查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717174/ucc256302-dead-time-inquiry

器件型号:UCC256302

大家好、

根据数据表、最小死区时间为100ns。 但我的客户使用其电路测试、死区时间为200ns。

这种死区时间是否可以缩短? 因为他们希望使用更高的频率、所以我们需要降低到100ns。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您关注 UCC256302。 此控制器使用自适应死区时间、总死区时间取决于开关节点电压的压摆率。 您的客户尝试实现的谐振频率是多少?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjiamin、

    感谢您的解释。 我的客户现在使用的是500k、他们希望实现更高的频率。
    顺便说一下、您是否详细了解了 UCC256302如何根据 SW 电压的压摆率自适应地更改死区时间。

    谢谢。
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    控制器查看开关节点的压摆率。 当一个栅极关断时、开关节点开始转换到另一个电源轨(Vin 或 GND)。 它会查找至少1V/ns 的压摆率。 一旦开关节点完成到另一个电源轨的"转换"、控制器将打开下一个栅极。 控制器检测到开关节点已完成转换、与下一个栅极的实际导通之间存在一些传播延迟。 通常、我们建议此控制器的最大谐振频率为~350kHz。

    您可以尝试以下几种操作:

    1.加快每个 MOSFET 的关断速度

    2.拆下连接到开关节点的所有缓冲器、并使用具有低输出电容的 MOSFET。

    3.使用较低的磁化电感。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    感谢您的回复。 我将与我的客户核实并查看任何反馈。


    James