This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:适用于太阳能应用的电源正常输出

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695623/bq24210-power-good-output-for-solar-applications

器件型号:BQ24210

您好!

我在原型中一直使用 BQ24210充电器 IC 进行太阳能收集。 现在 EN 引脚连接到 PG、但 PG 引脚没有上拉电阻器。 我已经测试了这个变化大约半天、它运行良好、充电器能够为电池充电(只是没有给出指示)

 当 VBUS 高于阈值时、PG 引脚的内部 MOSFET 将被驱动为低电平、从而使 IC 处于充电模式。

但是、假设我不想在应用中指示电源正常输出、我只想确认这是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是正确的、当启用充电器时、EN 引脚将为低电平、如果您在没有上拉的情况下将 EN 连接到 PG、则不会有任何指示、您将能够为电池充电。
    当充电器暂停时、EN 将为高电平、如果您将 EN 连接到 PG、PG 引脚将被驱动到 EN、您仍然可以处于输入电源正常且充电器因其他原因而暂停的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。