This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:SoC 信息和设置 C 代码中的设计参数

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718911/bq40z50-soc-information-and-setting-design-parameters-in-c-code

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好、

我目前正在使用 BQ40Z50EVM R1电量监测计来跟踪电池信息。 我在 SoC 测量方面遇到了一些问题。

一些背景:我使用 EV2400和 BQstudio 来验证我的读数是否正确。 我可以获得正确的电池组电压、电流和其他外设。 但是、在读取 SoC 时、我将得到0或偶尔得到100 (100更少见)。 我使用的是3节串联配置。 我已将正确的 ChemID 推入电路板。

我查看了规格表、发现相对 SoC 将在放电/充电后更新、并想知道是否需要完整的放电和充电周期来获得准确的相对 SoC 读数。

我的另一个问题是、BQ40Z50的任何技术文档中是否有关于设置设计容量和设计电压的过程? 较旧的 BQ27441具有设置这些参数的过程、但我在 BQ40Z50文档中找不到任何类似的过程。 (如需参考,可在本手册的第14页找到 BQ27441的程序: http://www.ti.com/lit/ug/sluuac9a/sluuac9a.pdf )。

请告诉我是否有人对此有类似问题、或者他们是否知道对此问题的任何常见解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您必须在监测计上执行学习周期。 您可以使用此文档 www.ti.com/.../slua777.pdf 、它引用了不同的器件、但此监测计的过程类似。 设计容量和设计电压是制造商指定的参数。 您只需使用 bqstudio 将其写入 df 即可。 您所需要的只是您的电压高于3500mV。 遗憾的是、我们没有一本手册来指定如何以这种方式写入 df。 我建议您使用 bqStudio 来编写它、您可以通过从 df 读回来检查它。 这些是静态参数、您不必在之前编写过这些参数后进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、df 是指 DataFlash 吗?

    一些后续问题:

    1) 1)是否可以通过 C 代码更新 df 中的设计电压和设计容量? 我记得看到了一些有关 BQ40Z50参考手册的信息、但没有注意到任何正式程序(如 BQ27441中的程序)。

    2) 2)使用新的不同电池时、除了 ChemID、设计容量和设计电压之外、还应设置哪些参数? 有人在听吗?

    3) 3)设计电压是否为标称电池电压*串联电池数? 还是一节电池的标称电压?

    4) 4) BQ40Z50手册说、启用监测时将更新 Qmax、从您链接的文档中、我们需要在执行学习周期之前启用监测。 BQ40Z50的监测是否会自动更新、或者我们是否需要手动更新?

    5) 5)看起来只有第二个放电周期具有放电时间要求(C/10)。 我想询问并确认 BQ40Z50的放电时间是否相同、或者是否有其他/不同的放电时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DF 是 DataFlash。

    1.是的、它在 TRM 中
    请参阅 TRM。 您需要根据应用程序更改它、保护、pf 和配置设置。
    3.一节电池的标称电压
    4、通过发送命令0x21使能它。 其余部分将由算法处理
    5.我不知道你所指的文件是什么。 要获得化学 ID 匹配、请参阅 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM。 有关学习周期、请参阅我之前发布的文档。