This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:RT-CT 占空比。

Guru**** 2534460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UC3844, UCC38C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697645/ucc28c44-rt-ct-dutycycle

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: UC3844UCC38C44

大家好、

我的一位客户正在使用 UCC28C44、并且需要知道可编程占空比(例如:30%、35%等)和 CCT 之间是否存在任何公式、因为 CCT 同时控制振荡器频率和占空比?

如果没有此类方程、客户必须通过调整 RRT 和 CCT 来执行试错以同时满足频率和占空比。

您能提供同样的帮助吗?

 

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu.V.Mathew、

    我建议您使用 UC3844数据表中给出的方法来确定组件值。

    完成此操作后、只需查看图1、确保获得的值与 UCC38C44器件匹配。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joe、
    感谢您的宝贵建议。
    此致、Shinu Mathew。