This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:计算开关损耗- FET 上升和下降时间?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718912/tps65400-calculating-switching-losses---fet-rise-and-fall-times

器件型号:TPS65400

您好!

我们需要计算、比较和优化不同 FSW 和组件组合的开关损耗。 您能告诉我开关 FET 的 tr 和 tf 时间吗? 这些不在数据表中。

该器件当前不 在 Webench V5中、由于安全问题、无法使用旧 Webench。

提前感谢您、Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我也没有准确的数据... 我做了一些测试、大约为5ns、但该值也会随负载等不同工作条件而变化。
    由于栅极驱动器和 MOSFET 集成在 IC 中、我认为每个开关周期的开关损耗都可以视为固定数字。 您唯一可以更改的是开关频率。
    如有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道 Webench 使用哪些参数和公式来计算开关损耗吗? 这将具有启发性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    是的、您是对的、它应该对一些内部参数具有指导意义。
    我们是否要讨论新问题?

    此致、
    Sam