This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776环境温度高于50℃时无输出电压

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697097/lm2776-lm2776-none-output-voltage-when-the-ambient-temperature-is-above-50

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: OPA1662

尊敬的  

我的。℃,将 LM2776用作 OPS1662,VIN 为5V,正常工作站中的 Vout 为-5V,当环境温度上升到50 μ s 以上时重启芯片,输出电压异常,当温度下降到30 μ s 复位芯片且输出电压正常时、它大约为0.6V℃,。

您能不能帮助我分析一下原因、我应该如何解决这个问题。

谢谢!

此致

徐 Cickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、

    您能否为室温和50 C 情况发送输入电压、输出电压和 EN 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glaser、
    我认为无需捕获波形、因为波形非常简单。
    通常、VIN=EN=5V、输出为-5V、
    VIN=EN=5V、输出异常为0.6V。
    再提醒一下、当℃,。,上升到50 μ s 以上时、复位芯片(关断芯片并再次上电),如果不重启芯片、输出为0.6V,输出也正常-5V


    徐 Cickey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、

    波形是必需的。 请发送。

    在每种情况下、电压/波形必须存在一些差异。 波形将显示此差异。

    EN 是否也直接连接到 Vin?