This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:使用从3.3V 输入升压到24V 输出的一步或两步升压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61500, TPS55340EVM-017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719256/webench-tools-tps55340-to-use-one-step-or-two-step-boost-from-3-3v-input-boost-to-24v-output

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS61500

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

我驱动几个8个 LED 灯串、我需要24V 输出电压。 我的输入是锂离子电池、最小电压为3.3V。 我的输出电流为0.2至0.4A、我希望通过高效率延长电池寿命。 我的问题是、我应该使用3.3V 到24V 的单步升压、或者应该使用3.3V 到9V 和9V 到24V 等两步升压。 目标是提高效率。 对 tps55340使用 WebBench。 我有一个设计。 但在我看来、具有24V 输出的输入电压为3.3V 时、它似乎不起作用。 只要输出需要电流、即使是100mA、输出电压也会下降至10V 至14V。

谢谢。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    请您与我们分享您的选择? 顺便说一下、TPS55340很少用于 LED 应用、通常使用 TPS61500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦

    感谢您为我提供 TPS61500的另一种选择。 我将查看数据表和原型板。

    对于 TPS55340、我使用的是 TI 原型板 TPS55340EVM-017。 它专为5V 及以上输入电压而设计。 与 WebBench 生成的原理图(我将 Vin 设置为3.3V 至12V)相比、24V 输出的 FB 电阻器为187K 和10k。 COMP 电阻器/电容器不同。 我将把 comp 和 freq 电阻器更改为 WebBench 结果。

    这里我仍然有一个问题、对于3.3V 至24V 升压、当输出电流为0.4至0.8A 时、如何获得更高的效率? 无论是使用单级升压还是两级、3.3V 表示先使用8V、然后从8V 到24。 我正在寻找95%的效率。 这是可以实现的吗?

    谢谢。

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    使用 TPS55340无法实现95%的效率。 效率将约为85%、因为输出侧将使用整流二极管。