Other Parts Discussed in Thread: LP5569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 尊敬的 TI:
我计划使用 LP5569来控制2个共阳极 RGB LED。 将使用默认电流17.5mA 驱动 LED。
在数据表上、我观察到绿色和蓝色 LED 由电荷泵输出驱动、红色 LED 连接到 VIN。 是否可以将红色 LED 连接到 Vout? 假设 Vout 为4.5V (电荷泵设置为1.5x)、红色 LED 的 VF 为2V、LP5569是否能够正确调节红色 LED、或者在这种情况下是否会过驱动红色 LED? 是否有必要在外部满足 LP5569输入的红色 LED 阴极之间的附加电阻以应对额外的压降?
相比之下、蓝色或绿色 LED 的典型 VF 为3.3V。