This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550的 VREF

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698041/vref-of-tps54550

主题中讨论的其他器件:TPS54550

我对 TPS54550有疑问。

在℃表中、我们可以找到结温为-40至125 ̊ C 时 Vref 的变化数据。

     最小值:0.882

     典型值:0.891

     最大值:0.899

请告诉我们当结温为-10至70℃时 Vref 的变化。

     最大值:

     典型值:

     最小值:

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    我们没有任何有关温度更精细增量的数据。 仅-40至+125 C