This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:LM3424

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697669/lm3424-lm3424

器件型号:LM3424

您好!

我使用的是 AN-1969 LM3424升压评估板。

我想将其与500mA 的恒定电流和18个串联的 LED 配合使用。

当我这么做时、它不起作用、我看不到应该更改哪个组件来增加 Vout

感谢你的帮助

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    因此、您可能会跳闸 OVP。  要将其提升至大约65V、请将 R11更改为9.76K、如果您使用10K、则会稍微低一点(您可以从数据表或 EVM 报告中计算该值)。  此外、R9必须在0.1欧姆至0.2欧姆之间加倍、才能获得500mA 的电流。  输出电容器的额定电压为50伏、18个 LED 的电压为3V (我不确定您使用的是哪种 LED)、但您可能需要更改它们。  您可能需要根据您将要运行的输入电压来查看斜率补偿(最低是最坏的情况)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin