This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161采用 Flybuck 拓扑、5个次级输出无法正常工作

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697728/lm5161-lm5161-in-flybuck-topology-with-5-secondary-outputs-not-working

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件:CSD

您好!

我的电路板上有此电源电路:

我的问题是电路不工作(输出= 0V)。

我在另一个电路板上有一个非常相似的电路、该电路工作正常(它仅具有一些不同的值、因为它从24V 输入生成10V 电压、并具有10个次级输出...)。

参数:

-48V 输入

-总输出电流约为0.6A (初级输出+次级输出)

-变压器的匝数比为1:1:1:1:1:1

我试过的:

-D2离开:没有变化

-仅连接变压器引脚1和2:V_CSD = 22V、符合预期

-仅连接变压器引脚1、2、11、12:无输出

- 仅连接了变压器引脚1、2、3、3:无输出、有东西烧坏了(嗯、我看不到任何东西烧坏了、但我能闻到...)。

你有什么建议吗?

提前感谢

此致、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    这可能会来回一些。 首先进行以下几项快速检查:

    次级绕组上的二极管(未显示)是否能够处理增加的电压?
    尝试使用与您的其他设计类似的较低输入电压、以查看高电压尖峰是否会干扰运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOookay Robert、我犯了一个大错误:主输出端没有二极管。 所有的 SB_x 输出都有一个二极管、但主输出没有。

    现在、我将再次对其进行测试。 除了一股新的烧焦气味(我稍后必须仔细检查)、现在我有所有电压输出。

    底线:当您赶时间时、切勿进行设计...

    感谢你的帮助。

    Stefano