This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:在快速模式下、SMBus 时序规格下的下降沿发生故障

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696305/lm25066-the-falling-edge-is-failed-at-the-smbus-timing-specification-in-the-fast-mode

器件型号:LM25066

您好、先生、

我的客户检查了下降沿的 SMBus 时序、测试结果低于 SDA 和 SCL 的规格。 您能帮您检查以下问题吗? 谢谢。

Q1:定义快速模式下下降沿的最小要求是否有任何具体原因?

问题2:对于如何解决时钟和数据边沿故障的问题、是否有任何想法?

以下数据符合(5)要求。

(5)上升和下降时间的定义为:TR =(VILMAX–0.15)至(VIHMIN + 0.15)、TF = 0.9 VDD 至(VILMAX–0.15)。


 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、

    我们将在明天回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、

    电容越低,下降时间越短,下降时间越短,越好... 据我所知、在下降沿上没有严格且必要的要求。
    如果您遇到任何特定问题、请告诉我。

    此致、
    Rakesh