This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 LM3475和 TPS54160降压稳压器集成了 OVP、OVC 和极性反转保护。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, LM3475, TPS2660, TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697730/integrated-ovp-ovc-and-polarity-reversal-protection-for-lm3475-and-tps54160-buck-regulators

主题中讨论的其他器件:TPS54160LM3475TPS2660TPS24750

我有一个 LM3475降压稳压器和一个 TPS54160降压稳压器。

LM3475稳压  器在5V-10V 输入电压下工作、同时将2.5V 输出电压调节为1.5A。

TPS54160稳压  器在6V-36V 输入电压下工作、同时将3.3V 输出电压调节为1.5A。

我正在寻找一个集成 OVP、OVC 和极性反转保护的单芯片、将其放置在输入侧、并将短路保护芯片放置在输出侧。

TPS2660似乎适用于输入侧的单芯片集成 OVP、OVC 和极性反转保护。

TPS24750 似乎适用于 输出侧的短路保护。

是否有人建议使用更新、更简单或性能更好的 TI 器件?

要求包括:可调节 OVP 和 OCP 以及高速 OVP。

谢谢

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicola、

    感谢您在 E2E 上与我们联系。 您的选择看起来非常适合规格。 根据数据表中的图86、OVP、OVC 和极性反转保护的另一个选项是 TPS25942。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的反馈。

    我将考虑您建议的器件。

    此致、

    Nicola