当我将 UCD3xxx 器件 GUI 与 UCD3020配合使用时、我遇到了问题。
我想使用内存调试器、但当我在单击设备 ID 后单击内存调试器时、会出现一个警告窗口。
窗口中的信息:
在 EVMPSFB00 @ 88d 上、此功能在程序(闪存)模式下不可用。 该器件不支持 parm_info 和 parm_value 命令。 当 IC 处于程序(闪存)模式时、这些命令用于访问/插入存储器。 请查看您的命令位掩码或联系 TI 获取准。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我将 UCD3xxx 器件 GUI 与 UCD3020配合使用时、我遇到了问题。
我想使用内存调试器、但当我在单击设备 ID 后单击内存调试器时、会出现一个警告窗口。
窗口中的信息:
在 EVMPSFB00 @ 88d 上、此功能在程序(闪存)模式下不可用。 该器件不支持 parm_info 和 parm_value 命令。 当 IC 处于程序(闪存)模式时、这些命令用于访问/插入存储器。 请查看您的命令位掩码或联系 TI 获取准。
您所面临的问题是由您使用的固件引起的。
固件必须非常旧、并且缺少支持内存调试器所需的内容。
您使用的是哪个固件版本? 是谁开发的? 它来自哪里?
您可以选择:
1) 1)使用 UART 进行调试
2) 2)将项目转换为 CCS5兼容项目 或更新版本、以便您可以使用 JTAG ( 需要修改固件)。
3) 3)添加存储器调试器所需的支持( 需要固件添加和修改)。
选项 1)是最简单的选项。