您好!
我不熟悉开关模式电源设计、需要一些帮助、为我的微控制器项目设计我的第一个 SMPS。 微控制器是一款 Atmega 324p、将以5VDC 运行、并将控制两个以24VDC 运行的电磁阀。 我需要为阀门和微控制器设计电源。 因此、我想首先制作一个隔离型反激式 SMPS、使其从市电压变为24VDC、然后制作一个降压转换器、将24VDC 降至5VDC。
5V 电路的最大电流约为50mA、最小电流为1mA。
24V 电路的最大电流约为0.8A。 如果从24V 电源降压5V、则24V 电源轨上的最小电流将约为0.2mA。 否则、24V 上的最小电流为0A。
项目说明:
SMPS 将连接到电源(主要为230V、50Hz、但如果 SMPS 可针对通用电压进行设置、则更可取)、并提供大部分时间(例如99%的时间)都处于睡眠模式的电路。 我们假设睡眠模式消耗的电流约为1mA @ 5V。 在此状态下、阀门将关闭。 微控制器剩余的1%时间将处于唤醒状态并控制两个电磁阀(一个10W、24VDC 阀和一个8W、24VDC 阀)。 首先、10W 阀将打开约5秒钟。 之后、8W 阀将运行约5秒钟。 有时、它们也可以同时运行几秒钟。
我尝试了 WEBENCH、发现许多简单电路可高效地从24VDC 降至5VDC、但当涉及230VAC 至24VDC 时、我找不到从0.8A 一直到0.2mA 的高效率解决方案。 还是根本不可能? 我是否必须在电路中添加更多元件、如 LED、以使电路在睡眠模式下消耗更多电流?
如果有人愿意帮助我、我将不胜感激。 谢谢你。