请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 您好、WM、
我在 BMS 的12S 配置中使用 BQ76940 AFE。 我按照数据表中的表8.3进行了连接。
IC 工作正常。 设置 SYS_CTRL2寄存器后、我能够从 AFE 观察 DSG 引脚电压。
我能够在 REGOUT 引脚上观察到2.6V 的电压。
当我调试代码时、REGOUT 的所有突然输出变为零。
我移除了连接并检查了 REGOUT 引脚和 GND 之间的电阻。
我能够在该引脚之间观察到35欧姆。
这样做的原因是什么?
谢谢
Imran