This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A1601DGNT 和 TL7660IDRG4

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718772/tps7a16-tps7a1601dgnt-and-tl7660idrg4

器件型号:TPS7A16
主题中讨论的其他器件:TPS7A4001-EP

我们正在寻找 适用于 TPS7A1601DGNT 和 TL7660IDRG4器件的扩展温度范围(-55°C 至+125°C)器件/等效器件。 有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Athun:

    您能否更具体地了解您对 LDO 的要求? 输入电压、输出电压和输出电流是多少? 您对封装是否有任何偏好? 我们确实有一些额定温度为-55C 至125C 的器件、但我们需要更多信息来提出建议。

    您还可以使用我们的 LDO 搜索工具、通过提供搜索词来查找您感兴趣的器件。
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    对于 LDO 器件型号 TPS7A1601DGNT、我们的要求是输入电压(8-40V)、输出电压(1.2至18V)和 IO (70-80mA)。 请告诉我您是否可以建议采用相同或类似封装的产品。

    对于 TL7660IDRG4 (CMOS 电压转换器)、您可以在扩展温度下推荐任何类似的器件。 此处无特殊要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Athun:

    遗憾的是、我找不到采用相同封装且额定温度为-55C 的 LDO。 TPS7A4001-EP 是符合您规格(减去封装)的最佳选择。