This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:负载电流的 TPS7A90热曲线

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719040/tps7a90-tps7a90-thermal-curve-with-load-current

器件型号:TPS7A90

您好!

我是否可以知道负载电流为0mA~500mA 时、何时可以找到 TPS7A90热曲线?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    为了了解热性能、您需要在器件运行时了解器件的输入电压和输出电压。 获得这两个值后、您可以使用数据表中提供的公式来生成您自己的曲线。 这里是方程。 如果您有任何问题要将其应用于您的应用、请告诉我。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    那么、TPS7A90在下面没有类似的波形?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS7A90具有类似的图、请参阅图12。 但 TPS7A90的电流限制机制与您提供的图不同。 您可以看到、在0V 时、TPS7A90仍提供0.9A 电流。 希望这会有所帮助。  

    此致、  
    Jason Song