This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:数据表错误、工具链接断开

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697770/tps54821-error-in-data-sheet-broken-links-to-tools

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件:TPS54620

您好!

我正在寻找一种工具来确认我的计算结果,但 www.ti.com/product/TPS54821/toolssoftware 上的“TPS54620和 TPS54XXX 电流模式降压转换器设计计算器(修订版 D)(ZIP 54 KB)”链接 已失效。

在数据表"SLVSB14B–2011年10月–2016年2月修订版" 中、第7.3.5段中的 Vout 计算 与示例设计中的计算不匹配(示例设计在分压器中使用10K/2.21K 进行3.3V 计算、但第7.3.5段中的公式给出了10K/45K、这显然是错误的)。 此外、文本还提到了错误的电阻器(它应该显示为 R7/R8、而不是 R5/R6)。 整个数据表感觉很破旧、不可靠。 是否有更新后的数据表是正确的?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究这个问题、并在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的评论。

    第7.3.5段中的计算公式应如下。

    R7=(Vo-Vref)/Vref* R8。

    电压。 如果您将 R8设置为2.21k Ω、则 R7为10k Ω。 如果您将 R8设置为10k 欧姆、则 R7为45k 欧姆。

    实际上、该公式是正确的、您可能 只是错误地使用了上分压器电阻器和下分压器电阻器。

    如果您想再次检查任何其他内容、可以向我发送电子邮件 、Edwin-Zang@ti、com 

    此致

    Edwin。