This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有诊断功能的 IC

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697476/ic-with-diagnostic-function

主题中讨论的其他器件:TPS1H100-Q1

请帮助推荐具有诊断(电源短路、必须接地短路、当前不需要开路)、反馈状态信号、小于5mA 的负载电流、BATT 电压、与 TPS7702、TPS1H100-Q1类似的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请告诉我、我对您的建议的理解是否正确:

    1-需要高侧开关

    2:需要检测输出电源电压短路

    3 -需要检测输出 接地短路

    4: 不需要在导通状态或关断状态下进行开路负载检测

    5 -需要监控低至5mA 的电流。 预期的精度是多少?

    6 - 是否需要连续电流测量? 还是开漏状态信号正常?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请推荐具有诊断功能的 IC、不仅限于高侧开关。