This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:需要本地输入电容还是可选输入电容?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719245/tps22810-is-local-input-capacitance-required-or-optional

器件型号:TPS22810

您好!

我正在考虑将 TPS22810用于12V 子卡应用、I_LOAD < 1A。 子卡在12V 输入端具有20uF 的电容、我希望 TPS22810将其隔离、这样我就不会在连接时获得较大的浪涌电流。 同样、我不希望 TPS22810的 VIN 上有任何本地电容。 数据表在第10.3节中将输入电容器描述为可选电容器、但在表7.3中建议的最小值为1uF。

我能否在没有本地 CIN 或可能是0.1uF 的情况下使用 TPS22810? 它插入的12V 总线上有一些电容、可能是几十 uF、因此我想知道这是否满足要求。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    开关运行不需要输入电容、电容的主要用途是帮助电源在不出现系统电源压降的情况下处理任何输出瞬变。 我认为 总线上的大容量电容应该有助于满足该建议。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    很好、感谢您的快速回答!

    Jonathan