This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:最大总容量输出

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500, TPS82084, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697247/lmz10500-maximum-total-capacity-output

器件型号:LMZ10500
主题中讨论的其他器件: TPS82084TPS82130

您好!

 

LMZ10500在数据表的第14/15页中描述了该问题、即当 Cout 过高时、输出短路保护将生效。

在第15页的表1中、对于1.0V、µF Cout 为33 μ V;对于1.8V、最大 Cout 为47µF μ V

在电路中并联到此电源电压的各种其他电容器及其负载会怎么样?

客户有这样的情况: 在其 µF 中、1.8V 时的总容量为260µF μ A、1.0V 时的总容量为180 μ A。

您是否会为客户的用例推荐此部件?

 

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederick、

    数据表的表1规格了稳压器输出端的总有效电容。 由于客户应用的总电容大于33uF、此部件将不适用于客户。 如果输出电容太多、则启动稳定性会出现问题。  

    您能告诉我您客户的 VIN 和 IOUT 要求吗? 也许我能够找到一个可满足他们需求的替代器件。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    如果 LMZ10500满足您的电源需求、TPS82084或 TPS82130应适合您。

    此应用描述了启动至高电容时的主要问题: www.ti.com/.../slyt669.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息和建议。 客户将尝试使用 TPS82084 和 http://www.ti.com/product/TPS82150这两款器件

    Fred