This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:工作电压

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697928/lm5022-operating-voltage

器件型号:LM5022

您好!

我们打算在 应用中使用 lm5022将24V 电池升压至 56V (为48V 电池充电)。 有时电压会超过56V、可能会达到65V。 如有任何建议、请建议如何在 IC 超过65V 时保护 IC? 如果 电压高于65V、还会出现尖峰?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设您的意思是输出电压可以接近65V。 这不是问题、因为 LM5022是非同步升压转换器。 由于没有高侧栅极驱动器、因此输出电压将仅受最大占空比的限制。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的快速回复。