This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:适用于3Kw 的 UCC28070设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697744/ucc28070-ucc28070-design-for-3kw

器件型号:UCC28070

尊敬的 TI 侵扰社区

我´m 一个具有交错升压解决方案的3kW 电池充电器项目(适用于 SEL 公司)、我想使用 UCC28707设计具有 PCF 的控制器

VIN=220VAC VOUT=400V  

您是否有设计审查或提示来充分选择 UCC280070在特定功率下的无源电阻器?

感谢您的关注、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、但丁、

    感谢您关注 UCC28070。 从 UCC28070数据表的第29页开始、这是一个设计示例、可帮助您为 PFC 级选择无源组件。 您可能还想了解 PMP4259、它是3kW PFC 级90V交流-264Vac 输入和390V 输出。

    此致、
    本·洛夫