请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
在 bq27542G1 TRM 中、有一句话是"通过设置 PACK 配置数据闪存寄存器中的[RESC]位、可以为保留电容选择一个加载率或无负载补偿率。"
但是、在 bqstudio 工具中、我在电池组配置中找不到 R亚太 经社会位。 有人可以。 bq27542-G1中是否仍然存在此位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 bq27542G1 TRM 中、有一句话是"通过设置 PACK 配置数据闪存寄存器中的[RESC]位、可以为保留电容选择一个加载率或无负载补偿率。"
但是、在 bqstudio 工具中、我在电池组配置中找不到 R亚太 经社会位。 有人可以。 bq27542-G1中是否仍然存在此位?