This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260 Vin 短路问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718984/tps54260-tps54260-vin-short-issue

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: TPS54360

您好!

现在、我已经对 TPS54260 Vin 进行了短路测试、然后通过示波器进行了20A 电流检测、如下所示。

测试结果是否正常?

请再次为我们的支票提供建议。

谢谢。

此致、

ERC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    请提供更多背景信息。 开关节点为黄色吗? 蓝色是 I_IN?

    此测试的条件是什么? 它是否正常工作、那么这种情况突然发生、或者您是否可以触发它? 是否有任何损坏? 请提供更多信息。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    黄色波形为开关节点、其中 Vin 为60V 输入。

    蓝色表示 Vin 输出电流。 您可以从 VIN 引脚输出和 IC 故障中发现大电流。

    我们只是仿真一下、为什么 TPS54260在 Vin 短路时出现故障、然后 IC 没有任何保护。

    请再次提供您对我们支票的建议。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    TPS54360是一款60V 器件、VIN 和 PH 中的 ABS_max 为65V。 您将在输入端施加60V 电压、这意味着该器件非常接近于达到绝对最大值 开关节点(如该 IC 的 PH 引脚)通常在开启高侧 FET 时过冲/振铃一点。 这个过冲很容易超过65V。

    在 VIN = 50V 时再次检查。 查看过冲的大小、然后您可以看到60V +过冲是否大于65V。

    对于 VIN = 60V、我建议使用75V 或100V 器件、以便您有足够的裕度。

    Sam