This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:效率数据

Guru**** 2583275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696750/tps54240-efficiency-data

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件:TPS62175

如果您有此 器件的效率数据、请将其发送给我们。(输入电压:24V、输出电压:5V、输出电流:0.2A、Fsw:1390KHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,库拉

    使用400kHz BOM、在将24V 转换为5V 时、在1350kHz 频率下可获得78%的效率。 如果您想要更精确的测量、请将您打算使用的电感器发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert - San

    感谢你的答复。

    我们从客户那里获得了电感器信息。

    电感:22uH   +/-20%

    额定电流:1.4A

    DCR:0.259Ω+/-20%

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kura-San、

    如果对24V 电压进行了某种程度的调节、额定电压为28V 的 TPS62175可在您的条件下提供大约82%的效率、并针对更低的电流进行了更多的优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

    感谢你的答复。

    我们将介绍 TPS62175作为高效率选项。

    Robert - San

    请向我们提供您对 TPS54240及其电感器的效率的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kura-San、您好!

    使用与您描述的电感器类似的电感器时、我只能获得76%的效率。