This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:SLVA666问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716287/tl494-slva666-question

器件型号:TL494

您好!

我的客户有以下问题:

我有一个关于反激式双路输出 SMPS 的新设计问题、每个输出为5V/3A。 我正在查看您的 slva666.pdf 应用手册、但不清楚所有3个输出的 OVP 设计。它仅使用一个变压器耦合多个输出。 如果我们希望使主输出继续运行、即使其他输出触发 OVP、该怎么办? 它似乎只有主输出具有 OVP。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    通常、如果任何一个输出触发 OVP、则移除 OVP 的唯一方法是关断初级侧的 PWM 控制器。

    唯一的替代方法是在每个输出中使用串联开关、如果其输出电压过高并使其跳闸 OVP 电路、串联开关打开、并且其他输出可以正常继续、则会将输出与变压器断开。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我的客户目前正在使用系列软件。 具有比较器 IC (FP 702)。 但是、它们是在输出侧短路时引起的、MOSFET 可能会进入线性模式并失去保护。  您会就此推荐任何解决方案吗?

    我认为 TPS259521等电子保险丝解决 方案非常适合、请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    我认为电子保险丝是向客户推荐的好选择。

    此致

    Peter