This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:输出电流迹线宽度

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695532/tps54561-output-current-trace-width

器件型号:TPS54561

该器件应该能够连续输出高达5A 的电流、但输出 SW 引脚只允许使用厚度为0.32mm 的走线、这是 IC 封装的建议焊盘尺寸的厚度。  在2oz/ft^2铜缆上、外部布线层暴露在空气中、0.32mm 仅允许1.7A。  那么、该器件应该如何能够输出5A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fedor、

    最小布线宽度取决于布线长度。  我将向您提供详细信息。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fedor、

    我已经找到了在哪里可以检查、如果长度受限、可以使用更薄的迹线。 它采用 IPC2152连接规则。 如果温度上升受到限制、走线可能更薄。 对于距离较短的走线、热量会传导到较宽的区域、从而限制温度上升。 如果遵循数据表中的布局指南、则说明的连接符合规格。