This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:如何内置 LMG3410-HB-EVM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696309/ucc25630-1evm-291-how-to-built-in-lmg3410-hb-evm

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:LMG3410-HB-EVM

Serkan-San、

我尝试了您的建议。  

我只是根据您的建议将 Si MOSFET 更改为 LMG3410-HB-EVM。

但不起作用。

RVCC 不高达12V。

你有什么想法吗?  

是否有任何检查点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    感谢您查询 UCC25630-1EVM。 您是否看到 LLC 控制器每1秒尝试重新启动一次? 控制器可能会在启动期间检测到 OCP 等故障。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    今天、它运行得很好。  我对 LMG3410-HB-EVM 的内部 CHANE有所 了解(我的 EVM 是旧版本)

    先输入交流电、 再输入 DC230v、 然后逐渐增大直流输入电压。

    我得到了最佳效率曲线。

    在此更改之前、点突发已从满载的40%更改为 SR。

    如果有人给我新的 LMG3410-HB-EVM、我将编写更改过程。 因为我的 EVM 和用户指南 cct.dia 不同。

    HS 385V 开/关开关波形非常好、看起来是 非常低的电压驱动器输出波形。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    您是否需要旧的用户指南或新的 LMG3410 EVM? 最新的 LMG3410-HB-EVM 用户指南可在此处找到:www.ti.com/.../snou140a.pdf。

    如果您可以通过 ben.lough@ti.com 向我发送电子邮件、我会将其转发给相应的团队。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    我需要新的 LMG3410-HB-EVM。

    因为我有旧的 LMG3410-HB-EVM。

    它看起来是非常小的电容器。 12v 输入上的输出电压。

    新型 LMG3410-HB-EVM 的12V 线路电容非常重、因此 Rvcc 12v 将关断。

    尤其是高侧自举电容器。

    如果我不检查这一点、我将无法向您展示修改手册。

    您能向 Masoud-San 询问 EVM 吗?

    有时我通过电子邮件询问 GaN。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    因为此对话已移至电子邮件。 现在、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫